This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:将 VIN 与功率级分离时的电源损耗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609845/tps61169-loss-of-power-supply-in-separating-vin-from-power-stage

器件型号:TPS61169

您好!

我们收到了客户关于 TPS61169的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑将 TPS61169用于双节锂离子电池应用。 我们在另一篇文章中提到、我们认为 IC 满足此应用要求。
e2e.ti.com/.../443556

在异常情况下、在以下情况下、SW 的电源将丢失。 在这种情况下、IC 是否可能会损坏?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的反馈是否可以在本周二之前提供? 感谢您的善意支持。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    就在配置电路故障时、不会损坏 IC。 功率损耗是什么意思、器件关闭或器件正在工作但无输出电流? 故障是在启动时还是在启动后发生? 当发生功率损耗时、如果您测量了 Vout 的电压、则由于 LED 和 RFB 电阻器的泄漏电流、应存在 Vin 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 如果在 IC 运行期间电力线的保险丝熔断、则会发生功率损耗。 它们担心仅 VIN 和 CTRL 上存在电压。

    此致、
    tateo