This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TPS544C25 - FSYNC

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610363/tps544c25-tps544c25---fsync

器件型号:TPS544C25

大家好、团队、

TPS544C25可通过 SYNC/RESET_B 支持频率同步

为了启用该功能、需要通过电阻器将引脚上拉至 BP3 (在 EVM 中、我们使用10K)。

如果我想注入 SYNC 信号、我能否将其直接馈送到引脚或外壳、我是否可以通过 C IN 系列对其进行去耦?

如果我需要 C 语言、您会推荐哪种值?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所连接的方法应在150kHz 至 IC 最大 Fsw 范围内可靠运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alan、

    日落