This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:关于钽电容器的 ESR

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027, TPS61252, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610900/tps61027-about-esr-of-tantalum-capacitor

器件型号:TPS61027
主题中讨论的其他器件: TPS61252TPS61230

您好!

我之前在以下内容中询问了钽电容器的 ESR。
e2e.ti.com/.../609183

mΩ 建议使用 ESR 不高于100m Ω 的产品。
但是、很难找到 ESR 较低的产品。
我现在计划使用以下钽电容器。
规格如下。 是否可以使用它?


Matsoo Electric
281 E 1602476 MR (ESR = 0.15 Ω、100kHz)
HTTPS://www.ncc-matsuo.co.jp/en/product/tantalum/442


(规格)
输入电压:3.6V
输出电压:5V
输出电流:350mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    该电容器也应该正常、只需在电流板中尝试一下即可检查输出纹波是否为您所接受。

    不确定您选择 TPS61027的原因。 但您可以查看 TPS61252或 TPS61230。 两种器件都仅支持陶瓷电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我将确认纹波。
    ESR 是否仅 mΩ 纹波的影响而考虑100 μ H 或更低?
    环路的稳定性是否正常?

    我认为 TPS 61027很好、因为它具有短路保护。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    问得好。
    您可以执行负载瞬态测试以检查环路的稳定性和裕度、请参阅此应用、第5页和第6页"www.ti.com/.../slva289a.pdf"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61252还具有短路保护