请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61027 主题中讨论的其他器件: TPS61252、 TPS61230
您好!
我之前在以下内容中询问了钽电容器的 ESR。
e2e.ti.com/.../609183
mΩ 建议使用 ESR 不高于100m Ω 的产品。
但是、很难找到 ESR 较低的产品。
我现在计划使用以下钽电容器。
规格如下。 是否可以使用它?
Matsoo Electric
281 E 1602476 MR (ESR = 0.15 Ω、100kHz)
HTTPS://www.ncc-matsuo.co.jp/en/product/tantalum/442
(规格)
输入电压:3.6V
输出电压:5V
输出电流:350mA
此致、