This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116F:用作高电流 DAC、而不是 LED 驱动器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610862/tlc59116f-used-as-a-high-current-dac-instead-of-led-driver

器件型号:TLC59116F
主题中讨论的其他器件:TLC59116

下午好!

我正在寻找一款低分辨率 DAC、该 DAC 可在多达12个通道的每通道上输出高达100mA 的电流。  是否有人使用 TLC59116F 尝试过此操作?  我认为它应该适用于此应用。  我使用它来驱动一些简单的直流振动电机、如下图所示。  TLC59116 "F"版本的漏极开路输出是否可能是最适合使用的版本?

motor

谢谢、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我是否可以知道您对 DAC 的定义?  它 需要 PWM 输出吗?

    如果是、TLC50116F 将是正确的。

    谢谢!

    夏季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对完美!  谢谢你。 我只需要一个粗略的 PWM、这个部件比具有输出 FET 的正常 DAC 更容易实现这一目标。

    谢谢、

    Jamie