This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqstudio 中出现的与 bq40z50相关的以下术语的含义是什么

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610213/bq40z50-r1-what-is-the-meaning-of-the-following-terms-that-appear-in-bqstudio-related-to-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R1

以下术语的含义是什么?

电芯1原始 DOD

电芯2原始 DOD

电芯3原始 DOD

Cell 1 Compres

Cell 2 Compres

电池3堆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是我们在解决客户问题时使用的调试寄存器。 请忽略。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问的原因是、我使用的是 LiFePO4电池的3s1p 配置、每个电池的 DOD 值有很大变化。

    示例 两节电池的 DOD 接近800、一节电池的 DOD 为11000 (与其他两节电池非常不同)

    充电期间、该奇数电池的电压会下降。 我想知道这种奇怪的行为是否是由于 DOD 值的差异以及我必须采取哪些措施来纠正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、DOD 值不是导致电压下降的原因。 DoD 表示放电深度。 监测计测量电池电压以确定 DOD。
    您需要检查电池组、以确保电池未出现故障或以某种方式加载的电量超过其他电池组。
    谢谢
    Onyx