This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:天线规格的地漂移

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609658/tps7b7702-q1-ground-shift-for-antenna-specification

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B7702

您好!

一个问题: 对于 TPS7B7702-Q1、我的客户有一个规格、即如果其接地偏移为+/- 1V、则天线电源 LDO 需要正常工作。

那么、TPS7B7702-Q1是否支持+/11V GND 偏移?

2.所有诊断功能(尤其是短路功能)是否在 GND 偏移(尤其是-1V)下正常工作?

据我了解、只要电压电势漂移(以 GND 为基准)不超过 ABS。 最大 额定值或建议的运行额定值)我们应该可以。 只有 当内部 ESD 结构通过低于 -0.3V 并参考 GND 被触发时、Critical 才应成为条件。

 

但我想让这个双倍检查!

 

提前感谢

阿尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、应用团队、
    对于我的 TPS7B7702-Q1查询、我获得了一些其他信息:

    问题与天线/LNA 模块本身的可能接地漂移有关、而不是 TPS7B7702-Q1所处的接地层太多!
    因此、如果天线模块将接地偏移+/- 1V、TPS7B7702是否正常工作?
    我想+1V 的接地漂移应该不是问题。 但是、LDO 输出端的-1V 可能会打开内部结构。
    如果我们的器件不允许输出+/-1V 移位、则他们应该在其应用中预见什么外部保护?

    谢谢
    艾伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您是否能够提供您所做工作的原理图? 只要输出电容器与 LDO 位于同一 GND 平面上、我就不会真正看到问题、但希望确保我们也在考虑同样的问题。

    此外、您需要的唯一保护是从 GND 到 OUT 的肖特基二极管、可能还有从 GND 到 FB 的保护、具体取决于您的应用。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您再次来到这里。

    遗憾的是、该设计处于早期阶段、E.solutions/奥迪 尚未开始原理图绘制。 这种情况很快就会发生、但目前他们正在从技术角度选择产品、以查看产品是否适合设计。

    从这一点来看、我们目前只能说 TPS7B7702位于应用 PCB 上、以系统 GND 平面为基准、天线模块本身的接地基准漂移可能为+/-1V。 这是因为汽车中的天线位于不同的位置(例如车顶)、在这些位置、底盘的接地电位可能会发生变化。 由于天线电缆屏蔽层通常在两端硬接地(正如我们在 EMV 上也有的那样)、因此一侧的接地漂移(ANT) 可能会将系统 GND 上拉或下拉。

    因此、客户提出的问题是:天线电源 LDO 是否存在此情况(这是一项指定的要求)的问题、如果是、他们在应用中需要预见什么才能提供保护。   

     

     谢谢

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mark、
    由于 E2E 不允许附加电子邮件、请查看我单独发送的电子邮件!
    谢谢
    艾伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    我将关闭此主题、因为我们现在将通过电子邮件处理它。

    此致、
    标记