This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将转换器-15V 设置为24V/100mA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610397/set-down-converter--15v-to-24v-100ma

主题中讨论的其他器件:TPS40210TPS2420

是否有任何器件支持-15V 输入电压至24V 输出电压/100mA?

应用:工业 VFD 电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    PMP4742可满足您的需求。

    PMP4742.1包含一个带有 TPS40210的负输入(-10.8V 至-13.2V)至正输出(平均12V@1A)反相降压/升压转换器;带有 TPS2420的热插拔电路可将输出电流快速限制在2A 峰值。

    重点介绍 TPS40210电路。
    对于-15V 输入、Q3升压 FET 的额定值需要更高。
    -15至+24是39V 升压操作。
    Si3438的额定电压为40V。

    http://www.ti.com/tool/PMP4742

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    以黄色突出显示的器件需要具有更高的额定电压以满足您的应用需求。

    蓝色圆圈区域是反馈电平转换器。

    由于 Vout 高于接地、且 IC 以负输入为基准、因此反馈的 Vout 必须电平下移至 TPS40210。

    我现在将关闭此功能、但如果需要、您仍可以进行回复。