Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS2420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS40210、 TPS2420是否有任何器件支持-15V 输入电压至24V 输出电压/100mA?
应用:工业 VFD 电机
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
PMP4742可满足您的需求。
PMP4742.1包含一个带有 TPS40210的负输入(-10.8V 至-13.2V)至正输出(平均12V@1A)反相降压/升压转换器;带有 TPS2420的热插拔电路可将输出电流快速限制在2A 峰值。
重点介绍 TPS40210电路。
对于-15V 输入、Q3升压 FET 的额定值需要更高。
-15至+24是39V 升压操作。
Si3438的额定电压为40V。
http://www.ti.com/tool/PMP4742