This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:三个直流/直流降压转换器中的一个通常出现故障

Guru**** 2475435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608918/tlv62130-one-of-three-dc-dc-downconverter-often-fails

器件型号:TLV62130

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

大家好、TI 团队、

我们使用3个 TLV62130为 xilx FPGA 供电。 第一个电压产生内核功率(1.0V)、在他升高后、

他启动第二个 TLV62130、产生1.8V 电压。 第二个 TLV62130启动最后一个、从而为 DDR SDRAM 产生1.5V 电压。

三个 TLV62130具有相同的布局、唯一的区别是电源使能信号。

第一个 TLV62130的 EN 由微控制器设置。 微控制器的电源为3.3V。

是否可以发送缺陷直流/直流转换器之一以获取故障报告?

我们可以在哪个位置发送此器件?

一系列的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对您的原理图有一些问题和意见:
    如何控制 FSW 信号? 请阅读第8.3.5节中的程序。 进行了比较。
    您可以向我们发送一个转换器的 PCB 布局吗?
    关于故障器件-请将其发送至您订购器件的经销商/渠道。
    谢谢。

    此致、
    伊沃

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    U901的布局通过电子邮件发送
    我无法在浏览器中复制 U901的布局图片。

    此致
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    我无法发送电子邮件、因为它不是回复邮件。

    现在我找到了解决方案。

    谢谢你。

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    非常感谢大家分享了布局。
    电源网布线看起来非常出色!
    但是、一个重要的问题是敏感的 VOS 引脚连接。
    那么、您是否还可以共享从 FB 电阻器(R906)到器件 VOUT 电容器(C904)和 VOS 引脚的内层走线?

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    感谢您的回答。 具有内部连接的布局:

    如您的数据表中所述、我们将 FSW 引脚连接到 Vout:

    您的低电平规格为0.3V、高电平规格为0.9V、这意味着我们高于高电平(1.0V)。

    如果我们低于0.9V、会发生什么情况。 我们测量了1.0V 的输出电平、并且我们保持稳定。

    我们的 EMS 在 DigiKey 购买了该器件。 他们将提供缺陷设备。 EMS 必须填写文档。  

    我们如何将相应的通信与故障报告同步?

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您分享完整的布局。 它看起来不错、没有问题。
    我还注意到 Fsw 被连接至 VOUT。 VOUT 设置为1.0V 时、很好地检测到高电平。
    不用担心、如果您在文档中提到 e2e 通信的标题、我们将能够同步故障器件。
    您是否有有关故障机制的更多信息、例如加电或运行时发生故障? 或者、您是否有任何有关缺陷的迹象(例如输入或输出短路)?
    谢谢。
    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    我提到了标题。

    我们在为所有电路板供电时都有启动序列、但还没有断电序列。 我们有一个 UC、它就是这样。 我们还有2个 ARM 处理器、它们必须在断电之前存储状态。 这仍然不是由软件实现的、因此我们关闭交流/直流电源。 打开后、U901无法启动。 当电源是实验室电源时、它也会失败。
    在发生6次故障后、我们决定向您发送一个直流/直流转换器进行分析、以了解 IC 的哪一部分存在缺陷。
    可能是我们有了一个想法、是什么出错了。

    此致
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    我们测量了直流/直流转换器1.0V 和1.8V 的 SW 引脚。 开关频率应为1.25MHz:实际上、它是1MHz (80%)、在切换到顶部晶体管之前会有一个阶跃。

    1.8V 看起来更好:在打开顶部晶体管之前没有阶跃、但其频率为1.17MHz (93.6%)

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供 SW 节点波形的示波器图。  这看起来正常: 当 VIN < 6V 时、开关频率可能低于典型的1.25Mhz。 短负步进也是正常行为。

    您提到、目前使用实验室电源为 PCB 加电和断电。

    热插拔会产生高压瞬变、从而损坏器件。   请阅读此博客,通过 在输入   端添加更大的钽电容器来解释这种现象和解决方法:https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/608918/2243806#2243806 。

    此致、
    伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    感谢您发送电子邮件

    模块的链接有问题:我认为链接是错误的、因为我只获得我的帖子。

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    抱歉。

    这应该是正确的链接:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2015/05/20/what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

    此致、

    伊沃