This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:12V 直流至100V 直流转换器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610172/tps40210-12vdc-to-100vdc-converter

器件型号:TPS40210

您好!

我使用 WEBENCH 设计工具来设计直流/直流转换器  

我的问题是“我是否可以使用陶瓷电容器阵列5x 10uF 50V 而不是33uF 250V 铝 电解电容器,因为我的33uF 电容器的尺寸有问题”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选通电容还可用作输出滤波器的储能和阻尼。 陶瓷和 L 将产生一个高 Q 滤波器、该滤波器必须针对稳定性问题进行阻尼。 如果您可以将环路闭合到较低的带宽、则只使用陶瓷电容器可能是可以的。 否则、您将需要执行某种阻尼。 检查10uF AL ELEC 电容器是否合适。