Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A47您好!
是否有任何器件可推荐用于在最大电流为~500mA 的同一线性稳压器的1.5V 直流至高达12V 直流范围内对动态电压进行编程、从而寻找类似于 PMBus 的控制。 最大输入电源应为@ 12V、我需要4个通道、而上述配置仅需要电压调节。
谢谢
Nigel