This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对1.5VDC 至12VDC 之间的动态电压进行编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610140/looking-to-program-voltage-on-fly-between-1-5vdc-to-12vdc

主题中讨论的其他器件:TPS7A47

您好!

是否有任何器件可推荐用于在最大电流为~500mA 的同一线性稳压器的1.5V 直流至高达12V 直流范围内对动态电压进行编程、从而寻找类似于 PMBus 的控制。 最大输入电源应为@ 12V、我需要4个通道、而上述配置仅需要电压调节。

谢谢

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nigel、

    感谢您向 E2E 论坛提问。 您在 PMIC 论坛上发帖时、我们讨论了我们的产品系列、我们没有具有可输出高达12V 的线性稳压器的 PMIC。 我们可以想象、使用分立式可调 LDO 通过使用开关在两个(或更多不同)反馈网络之间进行切换来更改输出电压、从而实现这一目的。 我将把这个问题移到他们的论坛上,看看他们是否能够帮助进一步解决这个问题。

    此致、Scott Monroe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nigel、

    Scott 是正确的、我们有可调 LDO、您可以在其中更改 FB 网络中的电阻器并可能调整输出。 我们还有一些 LDO、其中可以通过将一些引脚短接至 GND 来调节输出电压、如 TPS7A47。

    这样做的主要问题是、对于12V 至12V 电源轨、LDO 将处于压降状态。 此外、500mA 时的12V - 1.5V 将会出现热问题、您需要使用电阻器、直流-直流转换器甚至其他 LDO 将输入电压降至该电源轨。 避免热问题的另一种选择是添加外部 FET 以帮助承载所需的电流此 TI 应用手册涵盖以下内容:

    www.ti.com/.../sbva015.pdf

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Scott 和 Mark、

    非常感谢大家的回答、事实上 TPS7A47已经回答了我的其他 PSU 问题之一、这很好。 但是、对于上述情况、我需要在整个范围内以50mV 为步长来设置电压、我一直在查看 DAC 输出电压到反馈信号、并且只要我可以获得50mV 的步长、我就会查看控制其中一个反馈电阻器的数字电位计。 我想、由于我在 DAC 之后的范围、需要提供相当高的电压摆幅来偏置反馈、您有什么想法吗?

    谢谢
    Nigel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nigel、

    这是以前完成的。 以下是使用 DAC 为 LDO 裕量调节的几个参考:

    training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs

    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    此致、
    标记