This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:可调压摆率限制

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609403/tps22810-limit-to-adjustable-slew-rate

器件型号:TPS22810

TPS22810的压摆率能否调整为比数据表上升时间表2中显示的值长得多? 在18V 时、最长的值约为8ns

在我的应用中、我需要在不小于100ms 的时间内将0至15V 的电压转换。 如果 TPS22810不是适合这种情况的器件、是否有 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    TPS22810的上升时间可以延长至100ms+。 话虽如此、这也取决于被驱动的负载和输出电容、因为这两者决定了器件的自发热。  

    输出电流负载和电容是多少?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、Alek。 我的应用是控制位于天线附近的远程低噪声放大器的电源。 它们通过带有偏置 T 形接头的同轴电缆供电。 同轴电缆最长可达30m。我需要限制施加的电压上升时间、以免损坏放大器 MMIC。

    正常负载电流为230至250mA。 放大器远程 LDO 的输入端的负载电容约为10uF。

    我想在12V 和5V 电压下使用相同的基本设计。虽然12V 设计的负载电流可能接近100mA、但负载参数大致相同。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    在该上升时间、来自10uF 电容的浪涌电流可以忽略不计、因此功率耗散问题与标称负载电流有关。 当开关首次尝试导通时、FET 的电阻会减小、直到输出开始上升。 此时、如果负载处于活动状态、则开关会看到从 VIN 到 VOUT 的完全压降、并且负载电流能够通过器件。 随着 VOUT 增大、VIN 和 VOUT 之间的电压差会减小、因此功耗也会降低。

    由于功耗是这里的主要考虑因素、由于热性能提高、我建议使用 DRV 封装而不是 DBV 封装。 假设采用该封装、让我们看看不同的情况:

    1. 5V/250mA: 最坏情况下的功耗为1.25W。 在直流条件下、这会导致温度升高~94°C、但由于功率是临时的、因此不会太热。 这里没有太多的顾虑。
    2. 12V/100mA:最坏情况下的功耗为1.2W、因此与#1非常相似。
    3. 15V/250mA: 最坏情况下的功耗为3.75W、使其成为最艰难的条件。 我想热关断可能会在开启期间生效、但这可以是以增量方式开启负载(VOUT 升高、热关断命中、器件关闭并冷却、器件在热迟滞后恢复开启、VOUT 升高...)。

    此设计需要考虑两个因素:负载电压和环境温度。 在高环境温度下、器件在不发生热关断的情况下处理这些情况将变得更加困难。 我的意思是"负载电压"是导致负载电流被拉取的负载上的电压。 上述情况假设负载上的任何电压都会导致电流消耗。

    最后、评估此处器件性能的最佳方法是获取 EVM、修改 CT 电容 并连接您尝试为其供电的负载。 如果您在示波器上监控输出、则可以查看波形并查看其是否可用于您的应用。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、Alek。 这都是很好的信息、您为我节省了很多麻烦、并帮助我避免做出错误的假设。

    100ms 上升时间至15V 时的计算得出的压摆率为150V/s 或0.00015V/us。 使用数据表第9.3.4节中的 CT = 46.62/SR、我得到 CT = 310 800 pF 或311 nF。 这似乎是一个公平的值(不是微法拉或飞法拉等极端值)。

    散热问题让我有点担心、我会采纳您对 EVM 的建议。

    这里也欢迎您提出任何其他建议。

    此致、