This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:HDRV/LDRV/SW 和 VDD/ VBP/EN/UVLO 电压上无信号检查,正常。

Guru**** 2476355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610323/tps40170-no-signal-on-hdrv-ldrv-sw-vdd-vbp-en-uvlo-voltage-checked-and-ok

器件型号:TPS40170

您好!  

我的电路板上有两个 DCDC 转换器、它将24V 转换为12V 和6V。 它都不提供输出。

与 VDD 和 SS 连接的 UVLO 保持在3.3V 电压、而不会下降。  VBP 上的电压为8.03V。  

我尝试重新计算 COMP 参数、但 它不执行任何操作。 因此、我想知道导致直流/直流转换器进入此状态的一些潜在问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

    7.3.7跟踪 TRK 引脚用于输出电压跟踪。 输出电压经过调节、使 FB 引脚等于内部基准电压(VREF)或电平转换的 SS 引脚电压(SSEAMP)或 TRK 引脚电压中的最低值。 一旦 TRK 引脚电压高于基准电压、输出电压就不再受 TRK 引脚的控制、而是受基准电压的控制。

    您似乎在每个连接到 VSS (GND)的 TRK 输入上都有一个电阻器、而不是 VDD