This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:使用 GDK 的 Bq28z610学习周期和 Bq28z610的评估模块

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609529/bq28z610-learning-cycle-of-bq28z610-using-gdk-and-evaluation-module-of-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

大家好 、

我正在尝试将 GDK 用于 BQ28z610的学习周期以及 BQ28z610的评估模块。 我按照 GDK 用户手册中的说明进行了硬件连接。请参阅随附的图像 GDK 插件显示了正确 的电池电压 、但 BQ28z610 插件显示了错误的电池电压。  由于这种差异、我无法使用收尾电压对电池放电    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要在"Calibration"选项卡中校准电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还需要确保 bq28z610已正确配置为1s。 请参阅 EVM 用户指南、了解如何执行此操作。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

    我尝试校准电压、但我收到一个错误、比如输入的电池电压超出范围、我 尝试输入3320mV。  

    此外、您能否告诉我是否需要按照 GDK 网页上的说明升级 GDK 的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    我确定整个 DA 设置为0x00。 我将再次确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nabil 和 Onyx、

    感谢   您的支持、  JP2.2和 TP9之间的一种技术已损坏、因此电池电压无法 达到 VC1。 在使该迹线短路后、一切都固定了。 但是 、即使 EVM 的 VC1和 JP2之间没有连接、我仍然可以看到1.2伏的电压。

    现在 我  再次执行学习周期、但我观察 到 RDIS 位 始终置位 、VOK 永远不会置位。   它的行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果发送 RESET 命令、则 Rdis 被置位。 请按照以下应用手册说明操作、以防止监测计自行设置 RUP 信号。
    www.ti.com/.../slua777

    谢谢
    Onyx