This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185 /唤醒低电平脉冲的最短持续时间

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609168/tps65185-tps65185-minimum-duration-of-wakeup-low-pulse

器件型号:TPS65185

您好!

请让我询问唤醒低电平脉冲的最短持续时间。

现在、我的客户评估 了 TPS65185、他们将 WAKEUP 引脚切换为高电平->低电平->高电平80ms、以复位 I2C 寄存器。 然后他们可以看到、在极少数情况下、在同一个采样中该寄存器不会被复位。 因此、我想知道这个80ms 是否足够、因为没有关于这个持续时间的规格。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、
    我将您的查询分配给了相应的应用工程师、他们将很快返回给您。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的支持。 如果您需要离线、我可以提供来自客户的实际波形。 请查看我的个人资料并查找我的联系信息。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    编辑:在 VN 上经过100ms 的放电延迟后、器件进入睡眠模式。

    他们能否监控 VN 以查看是否存在相关性?

    此致、
    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    实际上、我的客户在尝试延长低电平持续时间时没有看到此问题。 您评论说、VN 放电后器件完全进入睡眠模式、那么您能告诉我们 VN 进入睡眠模式的低电平阈值吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    实际上、我已经过更正、有一个定义为放电延迟的100ms 最短持续时间。

    这实际上在第8.3.1节中进行了详细介绍、但可以在时序图中更清楚地看到。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我可以在第8.3.1节"唤醒和上电排序"中找到大约100ms 的延迟。

    此致、

    Satoshi