大家好、
我´m 设计太阳能充电控制器、实际上我使用 Phocos 稳压器(LCC02/06系列)来实现12V 和6V 电压(两种不同的器件)、但我需要设计自己的、以适应我的器件、BQ24650可以为我提供帮助?
我的要求是:
12V 和6V 电池(铅酸电池)
实际上、我使用9V/3W 18V/5W 和9V/5W 太阳能电池板(可能太大)
对于大多数智能功率器件、我的器件功耗为30mA、仍然是最高功耗、每10分钟25mA。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我´m 设计太阳能充电控制器、实际上我使用 Phocos 稳压器(LCC02/06系列)来实现12V 和6V 电压(两种不同的器件)、但我需要设计自己的、以适应我的器件、BQ24650可以为我提供帮助?
我的要求是:
12V 和6V 电池(铅酸电池)
实际上、我使用9V/3W 18V/5W 和9V/5W 太阳能电池板(可能太大)
对于大多数智能功率器件、我的器件功耗为30mA、仍然是最高功耗、每10分钟25mA。
此致
您好、Francisco、
随附 Gerber 文件。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6746.Gerbers.zip
您可以在 bq24650 EVM 用户指南中找到原理图。 bq24650 EVM 用户指南
谢谢、
Ann Lien