This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能充电控制器设计

Guru**** 2418350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609079/bq24650-solar-charge-controller-design

器件型号:BQ24650

大家好、

我´m 设计太阳能充电控制器、实际上我使用 Phocos 稳压器(LCC02/06系列)来实现12V 和6V 电压(两种不同的器件)、但我需要设计自己的、以适应我的器件、BQ24650可以为我提供帮助?

我的要求是:

12V 和6V 电池(铅酸电池)

实际上、我使用9V/3W 18V/5W 和9V/5W 太阳能电池板(可能太大)

对于大多数智能功率器件、我的器件功耗为30mA、仍然是最高功耗、每10分钟25mA。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    bq24650可满足12V/6V 铅酸电池和您的太阳能电池板要求。

    是否同时存在12V/6V、或者它可以接受6V 或12V 电池?


    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ann Lien、
    感谢您的回复、我们的想法是太阳能充电控制器支持6V 或12V 电池、而不是同时支持、我不确定我是否需要不同的电路来连接12V 或6V 电池。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    对于12V 和6V 之间的差异、您必须更改这两种设计的充电电压和电流。 此外、bq24650是降压充电器、无法通过9V 太阳能电池板为12V 电池充电。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用12V 电池时,太阳能电池板实际上是18V/5瓦,对于6V 电池是9V/3瓦,BQ24650数据表上提出的原理图就是我所需要的吗?
    如果我使用铅酸或锂离子电池(如果两者都使用)、我需要对设计进行特殊更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    基本上您有两个电路(如果您在不同电压下使用不同的电池、则为4个电路)。 您需要更改充电电压/电流(铅酸/锂离子)、MPPSET 阈值。 您可能需要一些逻辑控制电路和检测来更改配置。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann_Lien  

    能否访问评估板(PCB 和 SCH)的设计文件?主要是参考我的设计。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    随附 Gerber 文件。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6746.Gerbers.zip

    您可以在 bq24650 EVM 用户指南中找到原理图。  bq24650 EVM 用户指南

    谢谢、

    Ann Lien