This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:`s 对 BQ25101的影响

Guru**** 2576855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608429/bq25101-how-s-the-battery-affect-for-bq25101

器件型号:BQ25101

你(们)好,先生。

您是否面临将参数设置为 BQ25101所需的关键电池单元?

在n`t 流状态下、电池可以充电、Vo (REG)...正常、

电池内部电阻器可用于251xx 检测?

谢谢

e2e.ti.com/.../Charger-V12-_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    我不理解这个问题。 您可以尝试重新措辞吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生。
    BQ25101已分别对 上面的两个电池(sample.1和 sample.2)充电,。
    您认为波形中的尖峰是陌生人吗?
    n`t 电池无法充电,我们是否可以更正一些适合它的参数?
    电池容量为10mAh-1C。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Phillip、

    我将尝试查看我是否遇到相同的问题、并返回给您。

    同时、您能否回答以下问题:

    波形上的通道1和2是什么?
    什么是电池电压?
    什么是 I CHG? (您是否已检查您是否实际实现了10mA)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
    CH 1是 chager 电流,Ch2是充电器输出,电池电压为3.91~3.98V
    实际上、BQ25101在之前的应用中设置为6mA/0.5C、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    您能否尝试使用较大的电池充电、并查看是否仍然出现问题? 充电器可能无法检测电池。