This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电压校准问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609652/bq34z100evm-voltage-calibration-issue

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好!

我已串联6节锂离子电池、总电压为18.80伏。

当我将电池组连接到 BQ34Z100EVM 并在 BQstudio 上观察到它的测量值为336mV 时。

我已将跳线置于48V 和>5V。

根据 EVM 电阻分压器、电压:18.80*16.5K/(16.5K+900K)=大约336mV

因此、我要问工程师的问题是"在 BQSTUDIO 中测量的电压、分压器之前或之后的电压是多少?"

请发表评论。

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritul、

    请参阅 EVM 用户指南第3.2.1节

    第二部分出现错误。 它应该针对电池组电压大于5V 的电池组。

    请按照以上说明操作。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Onyx 先生感谢你的答复。

    用户指南非常简要地介绍了如何设置 VOLSEL。
    有关详细设置、请访问 BQ34Z100-G1数据表第21页