This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:更正了 RSOC%状态问题-请进行.CSV 检查

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607356/bq40z50-r1-correct-rsoc-status-issue---csv-check-please

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的所有人:

在学习周期结束后、我设法使 BQ40Z50-R1完全正常工作。 但我的 RSOC%状态确实有问题。 在放电(C/5)中、当每节电池的电压仍在3、7V 左右时、RSOC%被设定为30%、一段时间后、它下降至0%、Vcell ~ 3、65V。 与此同时、CUV 保护处于非活动状态、放电持续不间断、RSOC%为0%。 当满足 CUV 时、DSG 会按应有的方式停止。  

我将使用800mAh Sanyo 电池的2S 配置。 数据表如下。

我还将在这里添加一个.CSV 文件、供您检查配置。

您能否检查配置中的错误、因为我感觉电量监测计与某种情况相混淆?

e2e.ti.com/.../tech_2D00_sheet.pdf

e2e.ti.com/.../ap_5F00_800mAh.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    gg 文件未反映监测计的学习状态。 此外、它看起来像是 IT_Enable 关闭。
    更新状态= 0
    RA 标志为 FF55和 FFFF。
    您将必须使用命令0x21启用监测(使用"Gauge Enable"命令按钮更容易通过 bqStudio 发送命令)
    我认为您必须支付费用->放松(5小时)->放电(C/5至 C/10)->放松(5小时)、更新状态应变为06。
    从那时起计量应该是准确的。
    建议您在 bqStudio 中使用寄存器屏幕中的"Start Log"记录周期、并在周期完成后使用 gg 文件记录周期。
    如果仍有问题、请上传日志和 gg 文件、我可以进一步查看。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    我已成功记录从 RSOC 100%到0%的放电@C/6。

    之前、我已将电池从 CUV 充电至 RSOC 100%。 在充电过程中、Qmax 超过 Q 值为805mAh。 在放电中、当 RSOC 为0%且电池电压为~7、4V 时、Qmax 通过 Q 为579mAh。

    我想让放电容量在 RSOC 0%之前达到700mAh 的水平。

    附件中有新的.log 和.gg 文件。 由于网页过滤器、最后一个后缀为.txt。

    非常感谢您的参与。

    e2e.ti.com/.../800mAh_5F00_dischg_5F00_04_2D00_07_2D00_2017.log.txte2e.ti.com/.../800mAh_5F00_fully_5F00_chgd_5F00_04_2D00_07_2D00_2017.gg.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    计算得出的 FCC 值似乎要低得多、即562mAh。
    我建议将"Load Select"数据闪存设置更改为3。 看起来、它可能会使用更高的电流来估算您将达到0% SOC 的位置。
    此外、该系统的化学 ID 是什么?
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Swami:

    感谢你能抽出时间并提供帮助。 我已将"负载选择"更改为3、并开始放电周期以测试这个。 完成后、我将在这里报告结果。

    要回答您的 ChemID 问题..... 我使用了 BqStudio 中与800mAh UR14500P 电池相关的数据。 我认为这些数据是相关的。 你对此的看法是相当欢迎的。

    现在就到这里了、此致!

    Mario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    如果您从 bqStudio 的命令按钮请求 chem_ID、它返回的数字是多少?

    以便将日志数据与化学 ID 相关联。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Swami:

    很抱歉耽误你的时间、我不在办公室。

    ChemID 为:0x0197

    谢谢!



    Mario