This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606EVM-772:感应电阻器的位置

Guru**** 2575255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609650/bq25606evm-772-place-of-sensing-resistor

器件型号:BQ25606EVM-772
主题中讨论的其他器件:BQ25606

你(们)好

在测试 bq25606 EVM 期间、我发现感应电阻器的位置不好。

因为旧电阻器放置在高压总线中、就像图片中所示。

执行测试时、我发现电压探头没有相同的 GND。 很难进行测试。

我有建议。

当您绘制布局时、可以将感应电阻器放置在 GND 总线上。 如图片所示。 我认为对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    在测试过程中、我们使用高侧感应电阻器来感应电流、我们不会发现问题。

    您如何在检测电阻器上执行差分测量?

    对于第二个布局、可以完成此操作、但您将在充电器接地端和所有其他接地端之间具有偏移(这意味着器件之间没有共用接地端)。 除非我们在某个时候考虑接地、否则这可能不是一个问题。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 我认为你是对的。 作为我的第二个布局、充电器接地端和所有其他接地端之间将存在偏移。

    当我进行实验时,由于三个电阻器没有相同的电压点,因此必须使用差分探头同时测试三个电流。
    作为第二种布局、我可以使用正常的差分探针测试这三种电压。