This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:输出纹波很大

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608139/bq25703a-the-output-ripple-is-big

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

我现在正在设计基于 BQ25703A 的移动电源。 当器件在 OTG 模式下工作时、我发现输出纹波非常大。 例如、如果输出电压为9V、则纹波为384mV@0A、1.39V@1A 和2.04V@2A。  请帮我改进一下。

谢谢

此致

任  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP2 C31值错误。 请先将其从680pF 更改为15pF。 什么是电池电压?

    此外、如果问题仍然存在、请帮助我放大纹波。 我想在示波器图片上看到 SWX、VBUS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       尊敬的王先生:

    谢谢。

    这是我错误值的错误。 我已经对它进行了更改。 它稍微好一点、但仍然不那么好。 电池侧为7.9V。 我使用的是电源而不是实际的电池。

    VBUS 侧电压可以从5V~20V 变化。

    这里是一些其他波形。 请帮助检查。 lodrv1波不稳定、它保持漂移、9V 纹波也保持缓慢漂移。

    根据 AN:BQ25703A BOM 更改、我还将 R34更改为10K、C33更改为33pF。 问题未解决。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形对我来说很好。 对于9V VBUS 波形、探针 会耦合一些开关噪声。 您可以使用20MHz 带宽来滤除噪声。 或者、直接测量输入电容器端子上的纹波。

    "9V 的纹波也会缓慢变化。"

    如果开关频率固定、则纹波漂移可能是测量问题。 2.您会稍微缩小 一下 VBUS 纹波吗? 因此、我们可以看到更多的开关周期。 此外、检查 VBAT 纹波。 如果 VBAT 具有大纹波、它可能会在 VBUS 上稍微出现一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    正确、它与测量相关。 我的电路板上有 PGND 和 GND。 VBUS 以 BQ25703侧的 PGND 为基准。 它从连接器输出、并更改为  以 GND 为基准。 GND 和 PGND 通过多个过孔连接在一起。 您可以在 原理图中进行检查。  当我测量 VBUS 和一个 PGND 测试点时、纹波为1V。 当我测量输入电容时、它会降至500mV。  当我测量接地的 VBUS 基准电压时、它会降至200mV。 当 我在负载侧测量时、它会降低极小的尺寸。  您知道原因吗?

    谢谢。

    BR  

    任  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理很简单。 但是、由于布局是固定的、因此可能很难找到并证明噪声的产生位置。
    接地噪声电压等于 LP*di/dt。 因此、我们必须找到具有高 di/dt 的位置以及哪个布线可能具有高 LP。
    在负载侧、噪声可由负载侧电容器滤除。 对我来说、如果负载侧干净、可能只是测量问题、因为它不会影响负载侧的运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    感谢您的帮助

    BR