This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:我对 TPS65261-1功能的实现有疑问。

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607825/tps65261-1-i-have-a-question-about-implementing-the-tps65261-1-function

器件型号:TPS65261-1

尊敬的 TI 团队:

您是否能帮助满足此请求?

如下图所示集成 SoC 的 PWM 信号、并将信号连接到直流/直流 FB
检查直流/直流输出电压控制功能是否可用。
 
-.ex) r1:13.3 μ F、r2: kΩ μ F、r3:69.8 μ F、r4:kΩ μ F、r5:1 μ F、c1:2.2 μ F、r6选件 kΩ kΩ kΩ。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han

    我认为该图可以实现 PWM、从而在理论上控制 Vcore 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、赵
    感谢您的关注和支持。
    如果可能、是否可以如上面的示例中所示计算时间常量值?
    我需要你的帮助。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han

    PWM 信号的频率和高电平电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵

    输出电压为0.9V、调节电压最高可达小数点后的第二位。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han

    我明白了。

    但 我想知道以下信息:

     PWM 模块输出的频率范围和高电平电压是多少?