This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:LM2585S-ADJ/NOPB 的烘烤条件是什么?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608784/lm2585-what-is-the-baking-condition-for-lm2585s-adj-nopb

器件型号:LM2585

尊敬的先生/女士:

我想检查采用 DDPAK/TO-263 (KTT)封装的 LM2585S-ADJ/NOPB 的烘烤条件是什么

根据 AN-2029《处理和工艺建议 》http://www.ti.com/lit/an/snoa550e/snoa550e.pdf 表5、 下表仅显示<=4.5mm、但 IC 数据表显示此封装高度 大于4.5mm。 我展示了论坛上提到  的 TO-263 (KTT)的标称厚度为4.445mm。 对于烘烤条件、我是否应该按照表5坦率<=4.5、MSL3进行操作、或者您是否有另一组烘烤条件? 希望很快收到您的回复。

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将表中的信息用于<=4.5mm 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实际上需要封装工程师进行确认。 但是、由于表格是一个指导原则、因此您决定选择<=4.5mm 应该是可以的。