This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:最大 VCC

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609030/ucc2800-max-vcc

器件型号:UCC2800

扩展范围数据表中有注释:"在正常运行中、VCC 通过限流电阻器供电。 当 VCC 由低阻抗源驱动、使得 ICC 不超过30mA (其中包括栅极驱动电流要求)时、应用的绝对最大值为12V。"

注意事项的目的是否是限制芯片中的功耗? 如果是,是否有进一步的资料? 如果不是、该注释的目的是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱尔、您好!

    感谢您对 TI 感兴趣并通过 E2E 与我们联系。  

    数据表中编写的声明旨在确保内部电阻器上的功率耗散不超过其热限制、并防止对 IC 造成进一步损坏。

    有关 VCC 电源的更多信息、请参阅 UCC2800数据表第13页底部的第9.3.1.7节 VCC。 如果 施加了低阻抗电压源、则必须将外部电阻器与 VCC 引脚串联、以降低内部电阻器上的功率耗散、可以使用公式7计算外部电阻器值

    我希望这将有助于澄清你的问题。 如果您有任何其他感兴趣的内容、请随时告知我们。

    非常感谢。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    作为后续问题、第9.3.1.7节讨论了可使用的最大电阻器、但未指定最小值。 如果 VCC 上 IC 内部的电阻器必须受到保护、它可以耗散多少功率? 电阻器是否限制流经齐纳二极管的电流?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱尔、您好!

    我刚刚就 VCC 限流电阻器问题与 UCC2800的设计人员确认了这一点、很抱歉、我误解 了这一说法。

    没有内部限流电阻器。 如果 VCC 电源电压大于齐纳钳位电压(即13.5V)、则需要使用外部电阻器来限制流经器件的 VCC 电流、以减少内部齐纳二极管上的应力和功率耗散

    所需的最小外部电阻可使用计算:  

    另一方面、公式7计算了为器件的栅极驱动和偏置电流提供足够电源电流所允许的最大电阻。

    该器件的最大额定功耗为405mW (13.5V x 30mA)。

    我希望这将有助于回答你的问题,我首先对这种混乱表示歉意。

    谢谢你。

    BES 此致、

    陈伟浩