This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:/SHDN 引脚

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608891/lmr16006-shdn-pin

器件型号:LMR16006

您好!

数据表中提到了这一点。

' kΩ 由于系统或其他限制而需要使用更高的电压、建议在施加的电压和 SHDN 引脚之间连接一个100 k Ω 或更大的电阻器来保护器件。'

您的意思是"保护器件"?

在没有 100 kΩ 或更大电阻器?的情况下是否可以断开器件

我已经看到了以下主题。

e2e.ti.com/.../551591

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我认为上一个主题仅提示实际问题。

    问题:"如果 !SHDN 输入升高到高于 Vin 的电压、是否有二极管结会正向偏置?"

    曲线示踪剂可揭示数据表中没有的内容。  如果!SHDN 上升到高于 VIN 1.5V 以上、则有一个二极管结开始导通。

    因此、建议使用限流电阻器、将二极管电流保持在可能损坏 IC 的水平以下。 串联电阻器或并联保护二极管或两者。

    更高   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan - San、

    感谢您的支持。

    我提到背景。
    LMR16006在我客户的电路上损坏。
    /SHDN 引脚与其电路上的 VIN 引脚直接连接。
    我想问、损坏的原因是否是上述连接(无100kΩ Ω)造成的。

    我认为、如果/SHDN 引脚与/VIN 连接、/SHDN 电压不会比 VIN 电压高。

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一方面、我看不出这种情况是如何发生的、因为没有电压差会导致这个问题。 但是、在文本中、他们建议添加100k 电阻器、因此应遵守此建议。