This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2408880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609175/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920

您好,

  我们将具有 ATTINY 24A 的 BQ76920用作主机。 我所面临的问题是、在充电和放电时、bq76920不连续供电或接通电源。 它为电池充电几秒钟,然后它关闭,再次开始充电,然后再次关闭。 放电也是如此。  这都是根据 BQ76920的 ALERT 引脚完成的。 因为它会持续开关。 RC 值为1兆和220 pf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    警报可能不会是误触发或检测残余电压。 250us 的稳定时间是可以的。 检查状态寄存器以验证是否存在需要清除的故障(写入1)。 在 SYS_STAT 寄存器上、要特别注意 XREADY 位。