This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:如果您未使用 EC、如何处理 PMICEN?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609253/tps65094-what-to-do-with-pmicen-if-you-don-t-use-a-ec

器件型号:TPS65094

在阅读数据表时、我发现以下内容。 "如果未使用、请参阅引脚属性以了解连接"。
数据表中没有此类内容。  

那么、问题是、如果您不使用 EC、如何处理 PMICEN 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    PMICEN 引脚控制 PMIC 进入和退出 G3状态的转换(所有电源轨关断)。 它的连接方式可能会因系统而异。 对于常开系统(或至少 S5或更高版本)、PMICEN 可连接至高电平。 如果您希望系统在按下按钮时从 G3转到 S5、则可以使用如下所示的简单按钮电路: 按钮应用手册

    如果您正在寻找更多功能、它可能会变得像您想要设计的那样复杂。

    我还有一个很好的示例。 如果您希望系统通过按下按钮启动并能够通过处理器控制断电至 G3、这样的电路可能会起作用:

    其中 EN1是要启动的第一个电源轨的使能端、PG1是该电源轨的电源正常状态。 对于大多数系统、这是 V5A 或 V3P3A (外部分立式电源轨)或 PMICEN。 如果使用 PMICEN、则 Pg1是来自 PMIC 的外部 V5A 或 V3P3A 或 RSMRSTB 的 PG。 如果使用 V5A/V3P3A、则其 PG 会连接到 PMICEN。 这允许处理器通过将 SUSPWRDWNACK 设置为高电平来禁用 PMIC、同时 SLP_S4B 为低电平、RSMRST_B 为高电平来启动关断。  

    许多系统不需要这种复杂程度、这取决于您的系统需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!