This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861在自动模式下是否仅支持802.3af 标准?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609035/tps23861-does-tps23861-support-only-802-3af-standard-in-automatic-mode

器件型号:TPS23861

您好!

TPS23861是否支持中跨应用?

2.如果客户只需要一个端口,如何设置其他三个端口?

3.客户在 自动模式下只需要802.3af 标准? TPS23861是否支持? 客户因为成本不想使用 MCU。

4.如果 TPS23861无法支持自动模式、它是否可以支持半自动模式–由 I2C 命令设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    1.是的、TPS23861可用于中跨应用。 但是、TPS23861只能支持 Alt A

    请参阅 TPS23861数据表第87页的下图、了解如何连接未使用的端口。

    TPS23861将在自动模式下支持802.3af。 但是、TPS23861无法将端口功率限制为在没有 I2C 信号的情况下进行1类操作。 例如、如果2类 PD 连接到 TPS23861、您的客户是否希望 PSE 仅限于1类操作? 如果是、则需要 I2C 信号。

    谢谢、

    Jake Smith