This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:部件不会出现故障

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607980/bq2970-part-will-not-come-out-of-fault

器件型号:BQ2970

我将 bq29702与 CSD83325双路 MOSFET 封装结合使用、并在新设计中使用。

我看到电池连接到系统后、bq29702似乎处于故障状态。 FET 封装的 COUT 栅极有效(高电平)、但 DOUT 无效(低电平)。

如果我在 FET 封装周围短暂短接、我能够使器件正常工作;但是、如果发生故障情况(经测试的 UV 故障)、器件将按预期取消 DOUT、但在故障情况纠正后绝不会重新将 DOUT 置为有效。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:
    正如您所看到的、在连接到电池后必须唤醒此部件、请参阅数据表9.4.1节中的注意事项。
    当电池免受欠压影响时、保护器会像初始连接时那样进入待机状态。 由于负载损耗、电池电压可能会略微恢复、但器件不会自行启动。 低电压电池的典型行为是为其充电、这将使 V-低于 VSS、并使器件脱离待机模式并启用电池。 其他故障不会导致关断、请参阅数据表中的器件功能模式说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我看到、即使在发生 OC 故障后、保护电路也不会恢复、即使在故障条件消失后也是如此。 无论是否连接充电器、情况都是如此。 恢复保护器件的唯一方法是使 FET 短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:
    某些设备未连接、损坏或出现意外行为。 如果您使用双极电源来仿真电池、请确保它没有会导致电压下降的响应特性、或者如果使用传统电源、则在施加过流时确保其电压不会下降。 这两种模式都可以使器件处于欠压关断模式、而不是过流模式。
    FET 周围的短路将使 V-降至 VSS、如果器件恢复 V-的连接、则电路板上的 V-似乎完好无损、并且器件必须具有一些功能。 如果连接充电器不会唤醒或恢复部件、则充电器可能未正确连接或无法克服电池端子上的负载。 充电器应该能够将 PACK-和 V-引脚置于 CELLN (VSS)或更低的电平、正如 FET 上的短路一样、否则它将无法为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续步骤,用于卸载{BAT -[V-]}>1V

    对于充电器检测,{[V-]-BAT }>1.3V。