This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A-Q1:输出脉冲宽度

Guru**** 2376620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607245/ucc27517a-q1-output-pulse-width

器件型号:UCC27517A-Q1

你(们)好

我们的客户对 UCC27517A-Q1有疑问。

首先、请参阅以下内容。

-反相(输入脉冲宽度= 11nsec、T=176nsec)

-反相(输入脉宽= 11nsec、T=330nsec)

1。
VDD=14.7V、输入电压=3.3V。
输入脉冲宽度(~11nsec)是否可接受?

PWM 速度是否存在限制?

2.
输出脉冲宽度是否可能会因输入占空比而异、就像这两幅图像一样?
(上图:占空比~6%,下图:占空比~3%)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、na na78、


    遗憾的是、我们没有描述该器件的最小脉冲宽度。
    上升和下降传播延迟的变化会导致图中所示的脉宽失真。

    需要这种窄脉冲宽度的应用是什么?     12.5ns 和11.5ns 的增加脉冲宽度是否超出设计限制?

    此致、
    Mateo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Mateo

    感谢你的答复。

    用例是驱动 ToF 传感器的光学器件、因此不需要失真。

    我要求我们的客户将脉冲宽度增加到大约30 nsec、但失真已经发生。

    此外、它们至少需要11纳秒的输出脉冲宽度。 因此很难增加脉冲宽度。



    我提供了其他信息。

    即使脉冲宽度为11nsec、在同相输入中也不会发生失真。

    客户需要反相和非反相输入的结果。
    因此、应避免反相输入中的失真。


    你有什么想法吗? 你的看法是什么?

    BestRegard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    当输入脉冲宽度非常窄(例如11ns)时、传播宽度可能会有一些失真。

    根据应用要求、客户可以承受多大的容差?

    此外、客户还有多少输入脉冲宽度变化?

    此致、
    Mateo