This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:充电电流限制为0.6A 至0.7A

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607293/bq24296m-charging-current-limited-to-0-6---0-7-a

器件型号:BQ24296M

您好!

 我的 BQ24296M 有问题。 它达到的最大充电电流为0.7A、即使它被设置为1.5A (由 RILIM)。

您能否检查问题是硬件设计问题还是我设置了错误的寄存器 ?

下面介绍连接方案:

这些寄存器设置如下:

REG00 = 0x37、
REG01 = 0x1B、
REG02 = 0x60、
REG03 = 0x11、
REG04 = 0xB2、
REG05 = 0x8C、
REG06 = 0x73、
REG07 = 0x00、
REG08 = 0xAC、
REG09 = 0x00。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maciej、

    根据原理图、您似乎有一个连接到 VBUS 的 Micro-USB 端口。

    您是从笔记本电脑/台式机上的标准 USB 端口供电还是连接到墙上适配器?

    根据寄存器和您的 RILIM 设置、该部件似乎位于 VINDPM 中、这意味着您的输入源无法处理请求的最大电流支持。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢你的答复。

    我正在使用墙上适配器供电、该适配器可提供高达2A 的输出电流。 我已经检查了三个不同的墙上适配器、每个适配器的情况都是相同的。 我还尝试使用十多块电路板以排除不良焊接、但没有任何变化。
    我正在为2600mAh 锂离子电池充电、因此我的项目的0.7A 充电电流会很低。

    此致、
    Maciej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Maciej、

    您能否测量 ILIM 上的实际电阻?

    看起来、SYS 也会被拉至某种类型的"VCC"。 您从 SYS 上拉取了多少负载电流?

    最后、如果您有能力、请测量 VBUS 引脚上的电压。 确保其高于 VINDPM 阈值、根据您的寄存器设置将阈值设置为4.36V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    ILIM 上的实际电阻为298Ohm。
    SYS 的电流负载大约为30-50mA。
    VBUS 电压为4.30V、因此我已将 VINDPM 阈值更改为4.20V、最后达到1A 附近的充电电流(取决于壁式适配器)。 我还尝试连接的不是墙上适配器、而是实验室电源、但遗憾的是没有任何变化。 充电电流是否可以达到1.5A?

    此致、
    Maciej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maciej、

    我觉得您有很多进入 VBUS 的线路阻抗。 我会要求您将电源电压提高到~5.5V、甚至6V、然后查看这是否仍然存在。  

    如果您的线路阻抗太大、以至于1A 的电流将 VBUS 电压降至 VINDPM 阈值、您可能会看到这一点。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、
    当我将电源电压更改为5、5V 或6V 时、没有变化、充电器仍以1A 电流充电。
    我检查了 VBUS 电压、如果电池使用墙上适配器充电、它也高于 VINDPM 阈值。

    此致、
    Maciej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maciej、

    我忘记问的另一个问题是:在 BAT 引脚上施加的电池电压是多少(而不是电池电压)?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    BAT 引脚上的电池电压为4、05V、而电池上的电池电压为3、83V。

    此致、
    Maciej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maciej、

    此时充电器可能已经处于 CV 模式、电流将开始逐渐减小。

    您可以尝试降低电池电压吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    感谢您的帮助! 当电池电压降低时、充电器正在正确充电!

    此致、
    Maciej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maciej、

    我很高兴这对我有所帮助。 最后一个评论:

    要增加充电器处于 CC 模式的时间、请尝试提高从电池到 BAT 引脚的线路阻抗。 使其尽可能小。

    此致、

    Joel H