This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:BOOT 引脚电压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608808/tps5450-boot-pin-voltage

器件型号:TPS5450

你(们)好

数据表中没有 BOOT 引脚电压规格。

该电压是多少? 我想考虑自举电容器的直流偏置特性。

(以下电容器可能会使用?)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    详情见第6.1节。 BOOT-PH 电压:最小值:0.3V 最大值:10V。 因此、对于该电容器、16V 电压速率就足够了。 如果此应用程序在高温下工作,请选择 X7R。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vental-San:

    谢谢!