This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:具有高侧电流感应功能的高电压应用

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608492/ucc29002-high-volatage-application-with-high-side-current-sensing

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:UCC39002

大家好、

我尝试为24V 10A 电源制作负载共享控制器。 我 ı 使用高电压应用以及高侧电压检测、因为我的电源接地和负载接地是机械耦合的。因此、需要使用具有上升侧电流检测功能的高电压应用方案。 我计划读取感应电阻器与运算放大器的电压差、并将其提供给 Ccs+/-引脚。您认为这是可行的吗?这是否有任何问题?

此致、

Lütfullah μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要 Vout 小于或等于 VDD、就可以将分流电阻器放置在高侧。 查看数据表中的第7.3.1节。 我认为运算放大器是不必要的。 本应用手册可能对您也很有用。 这是使用 UCC39002进行高侧电流感应的一个示例: www.ti.com/.../slua270a.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回复。在我的示例中、Vout 大于 Vdd。 我使用的24V 电压大于最大 Vdd、因此我需要使用图5中的高电压原理图、但 A 必须从高侧读取电流。 您能给我什么建议?我正在考虑使用运算放大器、但这对我来说可能很困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题在这里得到了解答:
    e2e.ti.com/.../600439 高电压

    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    查看以下电路-

    遗憾的是、我没有更多有关该方法的信息、但它应该起作用、请小心地将 CS 电阻器的两个分压器紧密匹配。

    此致

    Colin