This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 手机 FOD 测试问题的更多信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608804/about-mobile-phone-fod-testing-problem

您好:
我购买了 AVID FOD 发送器、对 FOD 测试有一些疑问。
我使用 Samsung S7作为接收器、使用 AVID FOD 发送器作为无线充电的发送器。 当功率为0%至85%时、Ploss 的值介于-150MW 至-200MW 之间。 当电能从85%增加到满时、Ploss 值为-500MW 至-600MW。 这是正常的吗?
 FOD 测试后、是否需要将输出电容值从0MW 更改为-350MW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请作一些澄清。  您在设计中使用的是什么 TI 无线充电设备?

    ~Leonard