请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好: 
我购买了 AVID FOD 发送器、对 FOD 测试有一些疑问。 
我使用 Samsung S7作为接收器、使用 AVID FOD 发送器作为无线充电的发送器。 当功率为0%至85%时、Ploss 的值介于-150MW 至-200MW 之间。 当电能从85%增加到满时、Ploss 值为-500MW 至-600MW。 这是正常的吗? 
 FOD 测试后、是否需要将输出电容值从0MW 更改为-350MW?