This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:建议 FB 电阻器

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608212/tps62420-fb-resistor-recommendation

器件型号:TPS62420

大家好、

从 TPS62420数据表反馈电阻器中、建议 R12的范围为180k Ω 至360k Ω。 如果工作电流不是问题、我们可以使用1k Ω 至10k Ω 电阻器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 此应用手册可在产品页面上找到、其中介绍了更多内容: www.ti.com/.../slyt469.pdf

    您需要什么电压以及在多大电流下? 您是否计划使用界面来调整它们? 虽然没有双转换器、但新型器件尺寸更小。 TPS6223x 将是首选。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    这是一个很好的应用程序。 需要确认 FB 电阻器是否影响内部补偿电路。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、确实如此、如应用手册中所述。