This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481问题- DC/DC 升压转换器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607392/lm3481-lm3481-problem---dc-dc-booster-converter

器件型号:LM3481

大家好

使用 Lm 3841时出现问题。如果应用了该问题、则在25V 输出和2.5A 设计之后施加输出负载、输出负载将降低。
我想将输出电流保持在1.3A 到1.5A 之间、但由于电池电压下降8.4伏、输出电流逐渐下降。使用几次时、输出电流将为1安培。我想解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此帖子令人困惑。 "如果问题被应用"是什么意思? 您对电路应用了什么问题?

    从原理图中可以看出、R36也馈入 FB 引脚、这意味着 Vout 不是固定值。 这是您想要的吗?