This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:ISET2上拉

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608275/bq24040-iset2-pull-up

器件型号:BQ24040

尊敬的先生  

如果在没有 SOC 控制的情况下将 ISET2强制为高电平??

我是否需要使用上拉电阻器??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    是的、我们建议在将 ISET2强制为高电平时在 ISET2引脚和高电压(大于1.4V)之间使用10k Ω 电阻器。