This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM - 16通道电池有源平衡模块

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, LAUNCHXL-TMS57004, EMB1499Q, EMB1428Q, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608210/em1402evm---16-channels-battery-active-balancing-module

主题中讨论的其他器件:EM1402EVMBQ76PL455A-Q1LAUNCHXL-TMS57004EMB1499QEMB1428QTMS570LS0432

大家好、  

我使用的是 EM1402EVM (16通道主动平衡模块)。  
-我的目的是在充电时平衡电池组中的各个电池。  
-我的电池组由15节串联的电池组成。 (锂离子 Prismatic Pouch Cell AMP20M1HD-A)

我安装 BQ76Pl455A-Q1 GUI 、以便在 PC EM1402EVM 之间进行连接(通过 USB 端口)  
-我可以正确连接它,也可以看到所有单独的电压。  
但当我尝试平衡电池时,它不能按预期工作,显示如下:  



-顶部平衡指示灯的状态为红色。 (意味着它不起作用)

那么、如何平衡电池组中的电池? 还有其他可能的平衡方法吗?

此致、  

TEP 普纳卡纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对此非常不熟悉、因此可能我错了、但我认为 GUI 不直接支持主动平衡。 您还必须使用 LaunchXL-TMS57004板。
    但是我也无法使其正常工作、而且我刚刚发布了一篇关于它的文章。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TEP、

    bq76pl455a GUI 发送命令让 bq76pl455a 进行平衡、这是通过其自己的 EQ 引脚完成的。 实际上、pl455驱动 MOSFET 来连接/断开电阻器并释放每个电池的能量。 bq76pl455a EVM 就是这样做的、称为被动均衡。

    EM1402 EVM 采用了 pl455、但也采用了 EMB1499Q 和 EMB1428Q。 EMB 芯片组用于所谓的"主动"平衡、它本质上是一个直流/直流和开关矩阵。 EMB 芯片组脱离 SPI 运行(可从 pl455 GPIO 进行位拆裂、也可从 MCU 进行位拆裂、这两个选项都位于 EVM 上)。 目前、嵌入式芯片组没有 GUI。

    此参考设计可能对您有用: www.ti.com/.../TIDM-TMS570BMS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的帮助回答。

    在设计参考中、建议使用 TMS570LS0432 MCU 来控制 EM1402EVM。

    我想在没有 MCU 的电动汽车系统中使用电池组(15S)实施 EM1402EVM。
    1.在没有微控制器的 EM1402EVM 上是否有任何可能的方法来启用主动电池平衡模式? 如果是,我们如何做?
    2.如果微控制器是必需的、我们可以使用除 TMS570LS0432 MCU 之外的任何其他 TI MCU 吗?

    此致、

    TEP 普纳卡纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cliff、

    感谢您的回答。

    实际上、我想在没有 MCU 的电动汽车系统中使用电池组(15S)实施 EM1402EVM。
    但是,如果必须使用 MCU,那么我是否可以使用其他 TI 板来控制它? 因为现在我已经拥有 LAUNCHXL-F28377S。

    此致、

    TEP 普纳卡纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TEP、

    您必须有一个 MCU 才能使用 bq76pl455A 和 EM1402板。 大多数(如果不是全部)电池监控 IC 在电动汽车系统中需要一个 MCU。

    只要 MCU 支持用于 pl455的 UART、就可以使用它。 您需要一个 SPI 接口才能与 EMB1499/EMB1428芯片组配合使用。
    我们使用 TMS570是因为我们的 MCU 解决方案遵循功能安全指南、这在电动汽车应用中非常重要。

    C2000也是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    因为我已经拥有 LAUNCHXL-F28377S,它是否能够与 EM1402EVM 配合使用?

    如果是,您能否在这两者之间提供引脚映射?

    此致、

    TEP 普纳卡纳克