This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:了解 QDIM (PMOS)关闭期间的输出电压(升压转换器输出)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651801/tps92692-to-know-the-output-voltage-boost-converter-output-during-qdim-pmos-is-off

器件型号:TPS92692

您好、专家、

我们想知道在 QDIM (PMOS)期间输出电压(升压转换器输出)的行为会持续一段时间。

谁将控制 QM (升压 Mos)以立即进行调节?确切的输出电压将如现在所示?

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    在输出端(LED 灯串)、电流和电压将为零。 输出电容器将保持充电状态(断开 FET 的点)、一段时间后它们的电平将取决于输出电容和通过二极管的泄漏电流、因此它非常适合应用、也取决于关断时间。

    此致、

    克林特