This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:TPS2H160-Q1典型应用电路和反向电流保护方法。2.

Guru**** 2595835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639849/tps2h160-q1-tps2h160-q1-typical-application-circuit-and-reverse-current-protection-method-2

器件型号:TPS2H160-Q1

尊敬的电源开关团队。  

我们只使用 VS、IN1、2、Out1、Out2、GND 引脚作为一个吹扫图、

  我应该如何处理另一个引脚? 示例) DIAG_EN、SEL、FAULT、CS、CL、 抖动

  它是开放的吗? 对吧?

2.我应该使用反向电流外部保护方法。2.

  但是、我们不能将电阻器用作打击、

  我们可以在不使用电阻器的情况下使用吗? 我们是否有方法2的解决方案?  

  

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    问题1的答案- DIAG_EN、SEL 和 THER 是逻辑输入引脚并具有下拉电阻器。 它们可以保持开路、但如果不使用、最好将其接地。 FAULT 和 CS 是输出引脚、如果不使用、则可保持断开状态。 CL 是电流限制、不能保持开路。 如果 CL 短接至 GND、内部电流限制高达15A。 CL 必须具有一个下拉电阻器以实现较低的电流限制。

    问题2的答案- TI 建议提供包括电源断开在内的所有保护。 移除电阻器可能会限制保护。