This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:您能告诉我从 CMPOUT 引脚有效(高到低)到 PROCHOT 脉冲有效的持续时间吗?

Guru**** 2814015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651512/bq24780s-could-you-tell-me-time-duration-from-cmpout-pin-asserts-high-to-low-to-prochot-pulse-is-asserted

器件型号:BQ24780S

大家好、

我的客户考虑使用独立比较器通过启用0x3Dh 的位6来将 PROCHOT 置为有效。



我认为"独立比较器去毛刺脉冲时间"可以通过0x3Bh 的[5:4]位进行设置。
您能告诉我从 CMPOUT 引脚置为有效(高电平到低电平)到 PROCHOT 脉冲置为有效的持续时间吗?  

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中未找到延迟时间。 时间应该非常快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持。

    "独立比较器去毛刺脉冲时间"可以通过0x3Bh 的[5:4]位进行设置。
    "去毛刺脉冲时间"是   从 CMPIN 下降到阈 值到 CMPOUT 有效的延迟时间吗?

    我相信这一点、但我想问一下、以防万一。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 "独立比较器去毛刺脉冲时间"从 CMPIN 翻转到 CMOUT 翻转。
    如果 CMPIN 噪声过大、"去毛刺脉冲时间"与延迟时间略有不同。 如果噪声脉冲宽度小于去毛刺脉冲时间、"去毛刺脉冲时间"可以忽略 CMPIN 噪声尖峰。