请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、
我的客户考虑使用独立比较器通过启用0x3Dh 的位6来将 PROCHOT 置为有效。 
我认为"独立比较器去毛刺脉冲时间"可以通过0x3Bh 的[5:4]位进行设置。
您能告诉我从 CMPOUT 引脚置为有效(高电平到低电平)到 PROCHOT 脉冲置为有效的持续时间吗?
此致、
雅丽塔/日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户考虑使用独立比较器通过启用0x3Dh 的位6来将 PROCHOT 置为有效。 
我认为"独立比较器去毛刺脉冲时间"可以通过0x3Bh 的[5:4]位进行设置。
您能告诉我从 CMPOUT 引脚置为有效(高电平到低电平)到 PROCHOT 脉冲置为有效的持续时间吗?
此致、
雅丽塔/日本地区