This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1在睡眠模式禁用的情况下间歇性不充电或放电。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638997/bq40z50-r1-bq40z50-r1-intermittently-not-charging-or-discharging-although-sleep-mode-disabled

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

目前、我 有许多封闭式电池系统、包括 BQ40Z50-R1 、其中 BQ294700DSG 最多可连接两节 INR26650电池。

据我所知、这些器件均采用相同的配置进行设置、但有些器件在一般使用期间似乎会关闭 DSG 和 CHG FET。 我只能通过 SMBus 切换 FET 来打开它们-这并不理想、因为电池位于封闭外壳中。  

我的目标是让电池能够在长时间不使用后自动充电或放电、即完全放电、充满电。 而无需人工干预。

我已附上一节电池的原理图、位寄存器标志的屏幕截图和 the.gg.csv 文件、这些显示了此问题。
 请注意、位寄存器的屏幕截图是在完全放电后由电池提供的。 在手动干预之前、它不会自动充电(XDSG、xchg 为0)。

非常感谢您的任何帮助。

e2e.ti.com/.../_2300_18-Production-Settings-for-test.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我手动切换 CHG 和 DSG FET 之后。 这现在是位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenwart
    您的问题是否已解决? 如果没有、我们将在周一对此进行研究
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    尚未解决。

    谢谢、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试发送 FET_EN 和 Gauge _EN 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TEC 和 Onyx:

    我已经尝试过这些。 并不是说一旦 FET 关闭、我就无法让 BMS 开始放电或充电(我可以通过手动干预和切换 FET 来实现)。 我希望固件不会永久关闭 CHG 和 DSG FET、并且/或者我想了解 BMS 为何关闭两个 FET?

    我注意到、当电池发生此故障时、CF 会升高。 看起来电路板实际上也与 SMBus 断开通信。 (是否正在转售?) 这是否会使电路板在两个 FET 都关断的情况下恢复? 我可能在吸管上离合??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯图尔特
    您的屏幕截图显示测量仪表未设置为自动控制 FET。 需要设置 FET_EN 和 Gauge _EN 标志。 请附加一个显示您遇到的问题的日志文件和一个来自数据闪存的 gg 文件。 我们可以查看这些文件。

    TEC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TEC、


    如果未设置 FET 和 Gauge _EN 标志、是否允许自动控制 CHG 和 DSG FET;在某些情况下、未在所有生产电池上设置、并且它们几乎始终可以自动控制 DSG 和 CHG FET。

    我已附加 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../_2300_18-failure-DSGCHG-FET-off.xlsx

    e2e.ti.com/.../6562._2300_18-Production-Settings-for-test.gg.csv.7z