This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175输入电压7.7v~8.3v 系统不稳定

Guru**** 2569155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639582/lm5175-lm5175-input-voltage-7-7v-8-3v-system-unstable

器件型号:LM5175

降级器、


file.e2e.ti.com/.../20160614Andy_2D00_VehicleBatteryContinuationSystem_2D00_M_2D00_003_5F00_20170808SCH-_2800_2_2900_.pdf 上提供了我们的客户参考 LM5175 EVM、但 我们的客户 发现了一个问题:


系统输入电压:6V~16V,输出:12v,CC:6A


问题:


输入电压:6V~7.7v (系统正常)


输入电压:7.7v~8.3v 系统不稳定。(波形如下表所示)


输入电压:8.3v~16V (系统正常)

如果有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从所附的示波器图中、您可以看到输入电压变化很大、如果输入电压变化不大、转换器会进入降压/升压模式、同时保持纯升压模式(即 HDRV1未切换)。 黄色迹线为20V/div、您可以看到多种电压变化。 您可能需要使用粗线和短线、将(+)和(-)线绞在一起、然后连接电源和电路。 您还可以考虑添加更多输入电容器以稳定输入电源轨电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你这个电路全输入范围内是否正常。你放不方便给个电话,我也在调试这个电路。遇到了一些问题。μ A