This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:关于 VCP 的外部电容器(电荷泵输出电压)

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639520/tps65381a-q1-about-external-capacitor-of-vcp-charge-pump-output-voltage

器件型号:TPS65381A-Q1

您好、请告诉我。

尽管在数据表中对其进行了说明、但当将 VCP 用作开/关栅极作为 OUT 引脚时、

还描述了在 VBATP 和 VCP 之间使用电容器、即使未使用 NMOSFET 也是如此、如图所示。

即使未使用 NMOSFET、也请告诉我们在 OUT 引脚 VCP 和 VBATP 之间放置电容器的原因。

此致、

O安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Otot-San。

    VCP 是一个电荷泵、其过驱电压是驱动 VDDx 和的内部 NMOS-FET 栅极电压所必需的
    VSOUT1电源轨。 作为一项附加功能、我还可用于驱动用作电池反向保护的外部 NMOSFET。 对于电荷泵运行、需要在 VCP 引脚和 VBATP 引脚之间连接一个电容器。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。