This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:对反馈走线和该走线的返回路径进行布线

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639683/tps563208-routing-the-feedback-trace-and-return-path-of-this-trace

器件型号:TPS563208

您好、TI、

 我们的 PCB 布局如下所示

顶部:信号+ GND 覆铜

第二层:GND

第三层:VCC  

底部:信号+ GND 覆铜  

VCC 包括 V_33多边形和 V_38多边形。  V_33多边形覆盖了 VCC 平面上的大部分区域。

请在下面找到12V->3.8V 电路的原理图和布局。 TPS563208数据表包含以下有关反馈布线的指南。

6.应将单独的 VOUT 路径连接到上部反馈电阻器。
7.为反馈路径的 GND 引脚建立开尔文连接。
8.电压反馈环路应远离高压开关走线,最好具有
接地屏蔽。 

因此、我首先使用过孔在底层对反馈布线。  

我是否正确地假设该反馈布线(位于底层)的返回路径将位于 VCC 层?

为了确保来自返回路径(反馈布线的噪声)的噪声不会耦合到 VCC 层的其他电源平面多边形中、 我创建了一个称为 RETURNV_38的单独多边形、该多边形完全不连接任何东西、只需存在即可确保反馈布线的干净返回路径。  

这似乎是几个月前的好主意、但现在我不确定。 由于多边形根本没有连接到任何东西,该多边形甚至会用作反馈线迹的返回路径吗? 反馈走线是否会避开该多边形、而只是绕该多边形走较长的路?

我已经阅读了德州仪器的大量应用手册、建议不要拆分 GND 平面。 应用此逻辑时、我认为可能会通过包含这一专门设计的多边形来使 EMC 性能变差。  

如果我的问题不够清楚、请道歉。 简单地说、如果反馈布线的返回路径通过 V_33多边形、是否会有问题?  

下面的布局。 以红色显示的是顶层。 GND 是一个完整的层、没有任何拆分。  

VCC 层为黄色。  下图所示为开关布线。 然后是 RETURE_V38多边形。 电感器 L1的端子1处是输出平面。 其余为 V_33多边形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    考虑到反馈布线、并不是真正防止 EMC。 这是为了避免布线耦合噪声、这会干扰 DCAP2的控制环路。 我想您对反馈跟踪有太多的看法。 来自 Vout 的反馈走线应远离 SW 和引导电容器。 除此之外、没有更多反馈技巧。

    对于 EMI 和 EMC、您需要了解关键路径(输入电容器和 FET)、并尝试尽可能减小环路面积、如下所示。 在这种情况下、必须将输入电容尽可能靠近 IC 放置、并确保输入电源线迹和输入 GND 线迹尽可能短且直接。 您可以参阅我们刚刚发布的应用手册中的版本三布局。 链接: www.ti.com/.../slva922.pdf。